This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C30:通过 TPS281C30B 限制浪涌电流?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231403/tps281c30-inrush-current-limiting-with-tps281c30b

器件型号:TPS281C30

了解如何将 TPS381C30B 用于新设计。

要求:

输入电压= 24V 最大值

TVS 跳闸= 42V (当前双向)

正常负载电流=最大2A

配置为 ICL = 2.2A (Rilim = 45.3K)的 TPS28

我希望具有受控的浪涌电流、 是否可以禁用 ISTUP 电流?  这似乎是4倍 ICL (8.8A) 、可以导致问题。   我当时正在考虑添加一个与 Rilim 并联的电容器、以便在启动期间模拟对 GND 的短路。    这是可行的想法吗?

我之所以选择 TPS28C30、是因为它需要满足输入电压和电流要求。  似乎是唯一一款适合我需求的此类器件。  

设计的主要要求- 软启动和短路保护。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于281C30、无法禁用启动电流。 但如果您可以分享原理图以及您要驱动的输出电容器容量是多少、这将有所帮助?

    不建议在 ILIM 到 GND 之间使用电容器、这种电容器不会禁用您的启动电流。 请仅在 ILIM 和 GND 之间连接电阻器。