请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS281C30 了解如何将 TPS381C30B 用于新设计。
要求:
输入电压= 24V 最大值
TVS 跳闸= 42V (当前双向)
正常负载电流=最大2A
配置为 ICL = 2.2A (Rilim = 45.3K)的 TPS28
我希望具有受控的浪涌电流、 是否可以禁用 ISTUP 电流? 这似乎是4倍 ICL (8.8A) 、可以导致问题。 我当时正在考虑添加一个与 Rilim 并联的电容器、以便在启动期间模拟对 GND 的短路。 这是可行的想法吗?
我之所以选择 TPS28C30、是因为它需要满足输入电压和电流要求。 似乎是唯一一款适合我需求的此类器件。
设计的主要要求- 软启动和短路保护。
谢谢!