This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:连接至 Vdd 的电容和电阻值

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233631/tps3840-capacitance-and-resistance-value-connected-to-vdd

器件型号:TPS3840

(1)之前电路的输出端有一个10uF 电容器、该电路连接到 TPS3840的 VDD。

  数据表显示连接0.1u 至1uF 到 VDD、但10uF 是否有问题?

(2)[常见问题解答] TPS3840:用于检测宽输入电压的电阻分压器-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

   在上面的问题中、根据书面说明、20kΩ Ω 或更大的分压电阻器 R1是无用的。

  具有 MR 和可编程延迟功能的 TPS3840毫微功耗、高输入电压监控器数据表(修订版 D)(TI.com)

  另一方面、数据表的第25页显示选择小于100kΩ μ s。

  这是一个问题。

  (a)是否可以使用一系列电阻值?

  (b)确认低于常见问题解答中所述的 VPOR。

    这是否意味着在电源启动时、存在输出变得不稳定的时刻?

    之后、当电源电压上升并超过 VPOR 时、输出是否会变为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找我对您的问题以及相关编号的解答。

    1.10uF 也应该没问题。

     

    主题。 数据表是正确的、因为您可以使用任何小于100k Ω 的电阻器。 但是、您还需要在 VDD 引脚上添加一个0.1uF - 1uF 的电容器、以减轻浪涌电流的影响。 在启动期间、TPS3840的浪涌电流可能会导致 VDD 处出现较大压降。 如果电压降导致 VDD 降至 VPOR 以下、则监控器处于未定义状态。

     

    2b. 是的、回答正确。 当监控器首次上电且 VDD 从0伏开始上升时、监控器输出将处于未定义状态。 VDD 超过 VPOR 后、输出将变为低电平。 但是、当 VDD 介于 VPOR 和 VDD (min)之间时、监控器的性能会受到影响。 为了实现最佳性能、建议此监控器按照数据表中规定的那样在电源电压范围 VDD (min)和 VDD (max)内运行。

     

    以下应用手册可帮助您减轻 VPOR 的影响: 缓解电压监控器(复位 IC)输出上的电压干扰

    此致、

    Allison