This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:电芯平衡电阻

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230799/bq28z610-r1-cell-balance-resistance

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

我注意到电池平衡电阻的最大值为200Ω。Ω

但在实际测试中、客户发现电阻在108Ω~122Ω。Ω 之间

1.是否正常? 为什么数据表中没有典型值和最小值?

2.您能告诉我典型的电池平衡 占空比?它是75%吗? 但 。值为80%μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    1.指定最大值是因为这是最坏的情况。 较低的电阻值将导致更快的平衡速度。 发布其他值没有好处、因此没有特征

    2.根据 TRM、电芯平衡占空比通常为68.75%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么在不同的电路板中测得的占空比为80%? 偏差如此大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    仅指定了典型值、因此很难判断这是否可以接受。 这会造成什么类型的问题(如果有的话)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在不是具体问题。 客户正在测试电池平衡功能。

    1.占空比会影响寄存器中写入的电芯平衡速度值。 然后它会影响计算得出的电池平衡时间。

    2.仅指定了典型值,因此很难判断是否可以接受。

    由于占空比由代码确定、因此与我的理解不应有太大的偏差。  

    因此、客户只想了解有关占空比的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    Shirish 目前不在办公室、我将在本周结束时尝试在这里进行更新。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt M ü,

    感谢你的帮助。

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    他应该能够很快回复这个帖子。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    每1秒调用一次电芯平衡。 提供的典型值仅供参考。

    bq28z610 每1秒监视一次电芯平衡的所有参数并使用这些信息进行跟踪。 典型值对于估算平衡可能需要多长时间很有用。 占空比越高越好、因为平衡所需的时间越短。