This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:将 BQ35100用作锂/二硫铁(Li/FeS2)原电池的库仑计数电池电量计

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63806, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233300/bq35100-using-the-bq35100-as-a-coulomb-counting-battery-gauge-for-lithium-iron-disulfide-li-fes2-primary-cells

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:TPS63806

我们有一个需要精确电池电量测量的工业远程监控和报告传感器。 我们的电池排列包括5组(总共10节)、每组 2节串联的 Li/FeS2电池、可产生3V 的标称输出。  我们打算将其用作库仑计数器。 电池的输出被馈送到降压/升压转换器(TI TPS63806)、从而产生3.3V 的标称输出。  与该器件相关的两个问题:

1.该器件能否通过降压/升压转换器的输出独立供电、并使用 VIN 监测电池电压。

2.由于我们在监控 Li/FeS2电池、我们只使用库仑计数来测量使用寿命。 此器件是否适用于此应用、或者是否有更适合我们的应用的更好器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arun、

    BQ35100可用于库仑计数、它最适合测量持续时间较短的脉冲、然后根据待机电流消耗估算、在主机侧使用 SOH/EOS 估算。

    对于 Li/FeS2化学物、我们有几个化学 ID 可在 SOH 模式下支持该功能、您使用哪种电池型号? L91是我们支持的通用电池。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、感谢您这么快给我回复。 我们确实在系统中使用了 L91电池。 我没有看到 BQ35100的数据表或技术参考手册中提到或引用的 Li/FeS2。 在哪里可以找到有关 Li/FeS2的详细信息?

    同样、如果我们希望进行恒定库仑计数、那么 TI 器件也是实现此目标的最佳选择。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arun、

    我们没有提到它,因为我相信这是我们唯一特征的细胞之一。 L91可以使用 SOH 算法、我建议您的系统使用最低功耗。

    BQ35100是库仑计数原电池的理想之选、如果您正在查看的器件不是 BQxxxx 器件、则需要发出精子脉冲。 (我只擅长测量仪表)

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的快速响应和 澄清一下。 我们的配置涉及在串联并联配置中使用10节 L91 Li/FeS2电池, 其标称输出电压为3.0V。 可以在 SOH 模式下安全地使用 BQ35100、从而在此配置下测量电池电量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arun、

    是的、但是您必须应用外部缩放并使用 VIN 引脚而不是 BAT。

    此致、

    Wyatt Keller