This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:防止 BQ24650泄漏电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229879/bq24650-prevent-bq24650-leakage-current

器件型号:BQ24650

您好!

我们实施代码来防止 BQ24650泄漏电流、如 TI 文档 SLVA829中所述。

我们使用的方法是 MPPT 引脚中的 MOSFET、该方法是有效的。

在第一个测试中、我们设置了两个值、即(95% x VMP)和(90% x VMP)。

当太阳能电池板电压上升到高于(95% VMP)时、我们移除关断 BQ24650、当它下降到低于(90% VMP)时、我们强制 BQ24650关闭。

在我们在不使用太阳能电池板的情况下进行的测量中(太阳能电池板电压= 0),我们发现 MPPT 充电器板的总消耗保持不变,即我们未按预期测量任何消耗。

我们进行了第二项测试、在这项测试中、除了太阳能电池板电压低于 VMP 的95%外、我们仅在太阳能电池板电压同时高于电池电压时关断 BQ24650。

在上述条件下、测量从未显示出 MPPT 充电器电路板功耗的减少。

我们已确认、当我们关断 BQ24650时、BQ24650的 MPPT 引脚强制为零伏。

在测试中、我们使用太阳能电池板模拟器和电池模拟器来设置上述值。

我们不明白在如上所述关断 BQ24650时、为什么电流消耗至少没有轻微降低。

另一方面、我们不知道强制和消除 BQ24650关断的最佳算法是什么。
这是上述的算法吗?即使是 VMP 的另一个百分比、还是到目前为止我们还没有使用过的其他算法?

在阅读手册时、尚不清楚如何在理论上计算 BQ24650在太阳能电池板电压介于 VMP 和 Vbat 之间时从电池消耗的电流。

欢迎提供有关上述内容的任何信息和意见。

此致

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您能否确认泄漏电流流入 IC 本身(VCC、SRN 或 SRP 引脚)、而不是通过 MPPSET 和 FB 上尺寸更小(<499k Ω)的电阻?  如果是、那么您可以确认在 MPPSET 被拉至低电平时 VREF 和 REGN 是否为零?  如果是、则可能需要添加肖特基电容器和额外电容器、如下所示:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的评论。

    我们重复了所有测试、我现在将对其进行说明。

    BQ24650在 MPPT 引脚上有一个硬件定义的17V VMP。

    我们在 SRP 和 SRN 引脚之间进行了电压测量、它们在测试期间与不同的电池充电电流保持一致。  

    我们将电池仿真器编程为13.30V、将太阳能电池板仿真器编程为15.15V。
    这样、太阳能电池板电压(15.15V)处于 VMP (17V)和 Vbat (13.30V)范围的中间值。

    我们在 SRP/SRN 端子上测量到0V、这表示没有电流、即电池仿真器不会通过 BQ24650进行"充电"。

    我们将太阳能电池板电压改变在17V 和13.30V 之间、并且从未通过 BQ24650的电池仿真器产生任何放电电流。

    我们移除了电池模拟器、使用了电压约为13.30V 的锂电池、重复测试、结果相同。

    请注意、我们的电路中没有用于防止电池放电电流的二极管。

    在上述测试中、我们从未强制 MPPT 引脚为低电平、因为我们希望通过 BQ24650检查电池放电情况。

    我们无法模拟上述文档中所述的情况、即当太阳能板电压介于 VMP 和 Vbat 之间时、电池通过 BQ24650放电。

    当我们没有遇到问题时、我们可能会有这样的担忧、这似乎很奇怪、但问题是该问题是否会在我们目前缺失的其他情况下出现。

    此致

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    该应用手册的灵感来自客户投诉。  自从我们发布了它之后,我们没有更多的投诉。  只要 IC MPPSET 被置于 HiZ 模式、IC 引脚变成高阻抗并且不吸收电流(除了 nA 引脚泄漏电流)。  最大的问题是 SRP/SRN。  因此、为了最大程度地确保安全、我建议在输出端使用肖特基二极管作为冗余。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    由于电路板已经准备好投入生产、因此、出于这个原因改变电路板是没有意义的。
    因此、我们只能使用关断控制。

    出现的问题是、我们应该使用哪个接近 VMP 的值来删除关断。


    如果该值低于 VMP、则会有一个从该值到 VMP 的电压区、我们不会解决问题。


    如果该值高于 VMP、并且当我们取消关断时、BQ24650将修复 VMP 的电压、代码可以再次强制关闭、我们 将 禁用电荷。
    这一切都归功于微控制器 ADC 的精度和 BQ24650在设置 VMP 时的容差。

    你是否有任何想法,什么是克服上述问题的最佳概念?

    此致

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    真正的问题是 Q1高侧 FET 上的体二极管提供从电池到 VCC 的路径。  如果电池板输出电压高于 V (BAT)但是低于 VMP、VCC 能够汲取 mA 范围内的电流、就好像充电被禁用一样。  有些泄漏电流也进入 SRN、但它处于 uA 范围内。

    下面的 VMP 精度为   、但忽略了电阻容差。  我假设您正在使用电池板上的第二个电阻分压器并使用 ADC 测量该电压?  如果是、最坏情况下、 +/-0.6%+/-1%的电阻容差应该就足够了。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我感谢你的评论,但我将努力就我们寻求答案的问题提出更具体的意见。

    我们的 VMP 为17V、由1%的电阻定义、因此在限值中我们可以有2%的误差、即16.66V 的 VMP。

    然后使用16.60V 的值关闭 BQ24650、如下图所示。

    本例中的问题是、表示为"目的地"的区域将继续消耗电流、因为我们没有使 BQ24650处于关断状态。

    因此、我们找不到使算法更准确的方法、也没有 BQ24650消耗电池电流的区域。

    正是关于这一问题,请你发表评论。

    此致

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我不知道如何防止该差值。  您可以使用更高精度的电阻器来防止这种情况发生、但电阻器仍会保持不变、只是会更小。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。

    我们将进行一些测试、以了解哪种解决方案能够降低所描述问题的影响。

    此致

    Jose