This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561-Q1:TPS54561-Q1仿真崩溃问题

Guru**** 2529370 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117, TPS54561-Q1, TPS54561, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229504/tps54561-q1-tps54561-q1-simulation-crash-issue

器件型号:TPS54561-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25117TPS54561TINA-TI

大家好、   

使用 PSpice for TI 运行 TPS54561-Q1仿真时遭遇崩溃。  但可以尝试使用其他芯片组(我尝试使用 LM25117)。  TPS54561-Q1是否可以应用崩溃问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员:

     我还想从 Victor 处进行更新。我们的客户正在使用 OrCAD 17.2并下载"TPS54561 TINA-TI 参考设计"模型运行 PSpice 但未设置任何条件时遇到崩溃、您能评论哪些情况可能导致崩溃问题吗?  

    谢谢你  

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    感谢您的耐心、PSPICE 瞬态模型是否存在任何问题? 该团队正在从 TINA 模型移走、因此这些模型不兼容、可能会导致崩溃。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

      客户询问现在为什么零件会崩溃。 我是否知道 PN 不再支持 PSPICE 瞬态模型,对吗?  

    如果是、我将使用 Webench GET 仿真结果更新为客户。

    谢谢你  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我能够使用以下链接通过 https://www.ti.com/lit/zip/slvm982获得使用 Orcad 和 Allegro 17.4运行的仿真

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    亨利