This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:原理图审阅

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233611/ucc27712-q1-schematic-review

器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27712

大家好、

请审核 UCC27712QDRQ1的原理图。 它用在三相逆变器应用中、但该器件工作异常。 请查看下面的原理图、并告知我审阅结果。

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_UCC27712QDRQ1.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    感谢您与我们联系! 浏览原理图后、我有一些注释可以帮助解释您看到的异常情况:

    • UCC27712数据表规定 VDD 旁路电容(C7)应为  至少  引导电容器(C8)的10倍大小。 现在、似乎两个电容器都选择了相同的尺寸。 UCC27712数据表的第8.2.2.2节说明了如何确定启动电容器的大小、该团队还提供了选择自举电路的应用手册: 链接
    • 除了较大的旁路电容外、UCC27712还建议在 VDD 和接地之间连接一个小的旁路电容、以帮助降低 VDD 引脚上的噪声:

    • 栅极电阻器 R12和 R16以及 R17和 R10比我们通常看到的更大。 这应该不是问题、但会大大降低开关速度并增加功率损耗。

    如果您有任何疑问、或者在实施这些解决方案后仍遇到问题、敬请告知。

    此致!

    亚历克斯·韦弗