This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:低温度降额

Guru**** 2529110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233807/tps2116-low-temperature-derating

器件型号:TPS2116

您好、专家!

我们的客户希望了解 TPS2116在已通电且温度低于-40°C 时的行为  

相对于温度是否有任何降额曲线?

谢谢、此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、  

    我们没有 TPS2116的任何降额曲线与温度间的关系。  

    我们的 TA 建议 工作温度范围为-40°C 至105°C。  

    在此范围之外运行并不理想、因为数据表技术规格在建议的运行条件下进行了表征、所以数据表技术规格的差异可能很大(时序、导通电阻、对输入的响应等)。
    我不建议有意引入低于-40C 的状态 、因为在瞬态条件之外器件不会处于该状态、并且数据表规格可能会出现未知变化。  

    此致、  

    伊丽莎白