This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:如何使用 LM317打开/关闭可变电源

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232953/lm317-how-to-turn-on-off-variable-power-using-lm317

器件型号:LM317

大家好

所审查的电路板是通过 LM317使用可变电源。

我想开启/关闭可变电压、但我想询问输出侧是否有除开启/关闭之外的其他方法。

(带有反馈的开/关控制等)

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    我见过其他人在输入侧使用晶体管(或2个晶体管)来控制 IN 是否产生电压。 这是您参考的这种解决方案吗?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    您能否告诉我、在如何使用输入侧的晶体管实现此目的方面是否有基准电路?

    此外、LM317是一种不带使能功能的 LDO。 如果应用了具有使能功能的 LDO、输入侧是否可以控制开/关?
    如果可能、是否可以推荐具有使能功能的 LDO 来替代 LM317?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    我不知道某个参考设计、但我绘制这个图是为了向您展示如何实现它。  

    您是否需要另一个器件与 LM317引脚相同? 无需此额外电路、即可在输入侧轻松控制具有 EN 的器件。 如果器件需要是 P2P、选项会受到限制、因为 LM317是一种采用浮地架构的旧器件、现代器件通常不使用该架构。  

    此致、

    Nick