This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:均衡电路故障监控

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232471/bq79616-q1-equalization-circuit-fault-monitoring

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

BQ7961是否支持平衡的电路故障监测? 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    您能否说明一下平衡电路故障监测是什么意思?   您是否在电芯平衡期间指的是各个电芯上的故障?  如果是、则为是。  

    BQ79616具有独立的 CB 和 VC 引脚、使该器件能够在电池平衡过程中监控故障并报告电芯电压。  BQ79616还可以 通过打开平衡 FET 并比较 FET 上的电压(通过 AUX ADC 路径)与电池电压(通过主 ADC 路径)、来检查内部电池平衡 FET 的状况。

    此外、 当平衡计时器到期、检测到未屏蔽的故障或超过 OV 或 UV 等阈值时、可以停止电池平衡。  MCU 还可以命令电芯平衡停止。   希望这对您有所帮助、如需了解更多信息、请参阅 BQ79616数据表。

    此致!

    Andria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。当我使用外部 FET 进行平衡时、是否可以检测外部电路中的故障、例如 FET 损坏、电阻短路等? 如何实现此检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    如果外部平衡 FET 在外部电芯平衡期间失败、这将导致对具有故障 FET 的电芯持续平衡。  这会使该电芯的电压逐渐下降、并将触发欠压故障。

    如果平衡电阻器烧坏、这将导致在开启平衡 FET 时电芯发生短路。  这很可能还会超过 FET 漏源电流额定值、并损坏 FET。  这一系列事件应 立即触发欠压故障。

    为避免这种情况、请确保选择符合所需应用要求的 FET 和电阻。

    此致!

    Andria.