This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050的自放电机制

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233673/bq4050-the-self-discharge-mechanism-of-the-bq4050

器件型号:BQ4050

   

 您好、TI 工程师。 我有几个关于电池组自放电的问题、我自己没有找到这些问题。 希望专业的回答  

  • 1.电池组的自放电机制是什么?
  • 2.在什么状态下可以触发自放电逻辑?
  • 3.如果触发了自放电条件、电池组的电量将会降至多低?
  • 4. SOC 会降低到什么价值? 还是会降至零?

您的诚挚!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu:

    自放电是您可以配置的参数、用于在没有发生有源放电时考虑电芯随时间推移的持续放电。 您将需要根据您的特定单元格对其进行编辑。

    如果电池保持休眠状态足够长的时间、则会导致 SOC 到达 EDV 点、SOC 应保持到电压达到 EDV 点。 如果在 SOC 自放电之前达到 EDV 点、则 SOC 也会下降、因为尚未达到 EDV 点。 正如 TRM 中提到的、只有当电流高于 C/32时、才会发生此校正。

    此致、

    Wyatt Keller