This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:负载条件问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233145/lm5143-issue-with-load-condition

器件型号:LM5143

我将此部件用于60A 单输出、双相(每个30A)

输出电压为14.3V。

在使用 MOSFET TK100a10n1时、我没有获得输出。

当使用 MOSFET  PHP79NQ08LT,127时,我得到的是输出电压,但不使用负载(我检查了 类型1和类型2补偿)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Veera  

    1. 您是否会给我发送类型1和类型2的环路响应测量结果?  
    2. 请使用快速入门工具 https://www.ti.com/lit/zip/SNVC229 .,输入您的 MOSFET 参数并检查功率损耗. 另请发送文件。   

    -EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为电路中的 Type1和 type2提供了选项(基于应用说明的 Comp 网络也进行了测试并且 lm5143计算工具也进行了测试)。

    具有此 MOSFET 输出电压的 PHP79NQ08LT、127出现、但没有稳定性就没有了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ericlee:

    对于这种情况、请建议使用更好的 MOSFET (隔离式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Veera

    我发现100V AOT (F) 66919和60V RX3L07BGNC16具有较低的 Rdson。  

    -EL