This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:I2C 地址

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233543/bq76920-i2c-address

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ78350

您好、TI 团队、

我在数据表中读到过、 BQ76920的 I2C 地址永久存储在 EEPROM 中、不能进一步修改。

我需要 TI 团队再次验证我们是否有其他方法更改此地址?

如果未连接、请告知如何将多个 BQ76920连接到同一个 I2C 总线。

感谢团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hieu、

    正确、I2C 器件地址为7位并经过出厂编程。 它无法 更改。 不同的 IC 和 MCU 之间需要单独的 I2C 总线或总线多路复用器。

    有关器件比较、请参阅数据表中的表5。 BQ7692006PWR 版本将0x18用作默认 I2C 器件地址。 它也许可以与0x08一起使用。

    这里有很多有用的信息 线程如果您使用的是配套电量监测计(BQ78350)、

    此致、
    何塞·库索