This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:VDDctrl 的电感器和 Rtrip

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87330Q3D, 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227967/tps65911-inductor-and-rtrip-of-vddctrl

器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件:CSD87330Q3D66AK2G12

尊敬的支持团队:
这是关于 VDDctrl 器件选择的确认。
我想确认如何计算电感器和 Rtrip。

这些建议是根据哪些设计要求提出的?

您在上面的公式中使用了什么值?

VOUT = 1V
VIN = 5V?
Fsw = 340kHz?
IOUTmax = 2.9A?
类型= 0.3?
ITRIP = 10μA
RDS (ON)= 17mΩ Ω?

建议的 FET CSD87330Q3D 的低侧 RDS (on)约为5mΩ Ω、因此计算不匹配。

此致、

DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    带宽在今天已受到限制。 请在明天期待解答。

    谢谢。

    Daniel W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    第一个公式基于 本文档概述的设计流程

    第二个公式由数据表中 Rtrip 的以下说明解释。

    可以使用数据表中的标称元件值和您提供的 RDS (ON)、使用以下值来评估该公式。

    • RDS (on):5mΩ Ω
    • 输出电流(最大值):10A
    • Itrip: 10μA μ A
    • Rtrip:40kΩ Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!
    感谢您的答复。

    如果 Iout (max)= 10A、则计算"L"的公式不匹配。

    根据以下文档、66AK2G12 CVDD 引脚所需的电流为"2735.79mA"。

    https://www.ti.com/jp/lit/an/sprace1/sprace1.pdf

    (如果给它一个裕度、II 约为2.9A。)

    以下想法是否正确?
    L 选择计算的・Iout (max)为2.9A、接近于实际值。
    ・Iout (max)对于 Rtrip 选择计算、其电流为10A、裕度很大。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

     Daniel 正在度假;我今天想要提供答案;但我发现我需要更多的时间来学习、并 在明天为您提供最新信息。  

    谢谢!

    哲学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 和 Phil、您好!

    我想回答一下以下想法是否正确。
    ・2.9A 用于电感器选择。
    ・10A 用于电流限制设置

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    很抱歉耽误你的时间。 菲尔和丹尼尔目前都不在办公室。 Phil 将于5月30日星期二返回办公室。 请预计他们的回答会有延迟。

    此致、
    Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

      我仍然在我的假期,但只是有机会检查 e2e 并发现这是一种紧急,它已经持续了超过1周。 我想在此处提供反馈:如果选择2.9A 作为最大电感器电流、则10A 对于电流限制设置来说太大了;4A 至5A 应该就足够了。  

    谢谢!

    哲学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!
    感谢您的答复。

    毕竟、使公式(3)中的"IOUTmax"大于实际输出电流是否正确?

    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

     是的;但不需要太多;2倍应该足够好。  

    谢谢!

    哲学