This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:用于稳定性分析的工具

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228026/tps62903-tools-for-stability-analysis

器件型号:TPS62903
主题: PSpice for TI 中讨论的其他器件

您好!

我想对 TPS62903执行稳定性分析(波特图)、但我在 TI.com 上找不到用于 WEBENCH 或 Excel 计算器工具的工具。 如何确认 TPS62903的稳定性?

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的横田三、

    您可以使用 https://www.ti.com/lit/zip/slvmdp3上的 SIMPLIS 模型 来运行波特图 SIM。  

    谢谢。
    Amd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod、

    感谢您的反馈。 我还有一个相关的问题。

    Ω、在 VOUT 和反馈电阻分压器的上侧之间添加了一个约51k Ω 的电阻、以在通过 FRA (频率响应分析器)测量波特图时注入交流信号。 在这种情况下、必须将反馈电阻分压器的哪个节点连接到 TPS62903的 VOS 引脚? VOUT 节点、51 Ω 电阻器和反馈电阻分压器上侧之间的节点、或者其他一些节点?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    都会在 VOS 和 VOUT 之间的电阻器上注入电流。 我们在 EVM 上使用10欧姆电阻、但前提是注入的信号足够小。 如果需要在实验中测量环路、您将需要使用 bode100等工具来帮助进行此测量。   更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slva465a.pdf。

    谢谢。
    Amd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod、

    您可以在 https://www.ti.com/lit/zip/slvmdp3上使用 SIMPLIS 模型 来运行波特图模拟。

    我想这意味着、除非我们有 SIMPLIS 仿真器、否则无法运行仿真。 TI 是否为客户免费提供诸如 PSPICE-FOR-TI 之类的 SIMPLIS 仿真器? 或者、您的团队能否考虑以 WEBENCH 或 Excel 计算器工具的形式提供稳定性分析工具?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 对于此器件、如果您要仿真波特图、SIMPLIS 是唯一的选项。  不提供 WEBENCH 或 Excel 计算器。 其主要原因是目前没有为该控制架构制作的闭环分析 S 域模型。 SIMPLIS 将准确地捕获环路响应行为、但不幸的是、它并不是免费的。

    谢谢。
    Amd.