This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:大输出电容的情况。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233557/tps62147-case-of-large-output-capacitance

器件型号:TPS62147


您好!

我的客户正在设计以下产品:

  • 器件:TPS62147 @ 1.25Mhz SW-Freq
  • 电感:2.2uH
  • 输入电压:5V
  • 输出电压/电流:1.0V @ 0.9A
  • 输出电容:C1:44uF 近电感和 C2:491uF(总数)下一个 IC。

在上述 C1和 C2之间距离较短的情况下、总电容为535uF。  在这种情况下、您能告诉我们有什么问题吗?

如果上述情况有任何问题、他们是否解决了此问题、在 C1和 C2之间添加铁氧体磁珠?   请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattori-San、

    是的、直接位于 TPS62147输出端的大量陶瓷电容可能会导致不稳定。 一些可行的选项是在 C2上使用高 ESR 电容器、或者从 TPS62147输出到 C2位置的引线足够长、并且该引线电阻至少为10m Ω、或者您也可以使用铁氧体磁珠、因为它会引入 DCR。 您需要选择一个选项并在定制板上进行尝试。 基本思路是通过引入 ESR 或引线电阻或 DCR 来抑制 LC 双极 Q 因子。

    谢谢。
    Amd.