This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:磁性元件与反激式变压器之间的最小距离是多少?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232911/lm5156-what-is-the-minimum-distance-between-magnetics-and-flyback-transformer

器件型号:LM5156

您好!

我要使用 POE 4型布局、唯一的选择就是将磁性元件安装在反激式变压器的旁边。 我将在变压器的次级侧下降到12V。 变压器和以太网磁性元件之间是否有我应该具有的最小距离? 在这里、我主要关注变压器的噪声对以太网信号完整性的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您是指将变压器直接放在 LM5156器件旁边、还是放置在另一个 IC 元件旁边?

    通常、如果变压器正确屏蔽、则不需要担心反激式控制器。 (我不知道其他 IC 元件的灵敏度。)
    对于这些组件之间的最小距离、也没有官方指南。
    我建议查看 LM5156数据表中应用部分的布局说明。 此处介绍了许多布局指南。

    我希望这个答案对您有所帮助。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我更关心的是变压器旁边的以太网磁性元件、而不是 IC 本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    感谢您的反馈。
    遗憾的是、我在使用以太网组件方面的经验非常少、因此无法判断该器件有多敏感。
    如果有任何有关灵敏度的详细信息、我建议查看以太网器件的数据表。

    此致、
    Niklas