Other Parts Discussed in Thread: LM5156
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5156 您好!
我要使用 POE 4型布局、唯一的选择就是将磁性元件安装在反激式变压器的旁边。 我将在变压器的次级侧下降到12V。 变压器和以太网磁性元件之间是否有我应该具有的最小距离? 在这里、我主要关注变压器的噪声对以太网信号完整性的影响。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jordan、
感谢您使用 e2e 论坛。
您是指将变压器直接放在 LM5156器件旁边、还是放置在另一个 IC 元件旁边?
通常、如果变压器正确屏蔽、则不需要担心反激式控制器。 (我不知道其他 IC 元件的灵敏度。)
对于这些组件之间的最小距离、也没有官方指南。
我建议查看 LM5156数据表中应用部分的布局说明。 此处介绍了许多布局指南。
我希望这个答案对您有所帮助。
此致、
Niklas