This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:VCC、偏置消耗(来自外部稳压器)

Guru**** 2558640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176, CSD19502Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233207/lm5175-vcc-bias-consumption-from-external-regulator

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176CSD19502Q5B

尊敬的支持:我的设计符合该规范。 :Vin=10-32V,Vout=24V,Iout=20A (基于 LM5175或 LM5176)。 我的目标是降低 LM517x 功率损耗、因此我更倾向于使用 VCC 偏置稳压器的可选输入(从外部稳压器为 VCC 供电)。 在 LM5175数据表中、IVCC 最小为65mA。 在旧的 E2E 论坛帖子中("LM5176:LM5176、内部稳压器可处理的偏置电流是多少?") I 读取"…BIAS 的电流限制对于 VCC 稳压器是相同的。  因此、您的设计还应将65mA 作为保证电流…"

VCC 稳压器为驱动器供电;NMOS 驱动器的电流功能为"驱动器峰值拉电流" 1、8安培。 我在输出 H 桥中使用8个 FET (CSD19502Q5B、Qg 栅极电荷总量、典型值48nC、最大值62nC)。 Fsw=500kHz。 因此、可估计驱动器功耗为4 x Qg x Fsw、约为125mA (最大值)。

因此、我认为65mA+125mA = 190mA (4个 FET 为8个供电)来测量外部稳压器的尺寸。 这意味着使用此规格设计外部稳压器。 :Vin=24V,Vout=10V,Iout=190mA。

我忘记了其他消费? 在我的设计中、可以从电源偏置引脚(IVCC)的外部稳压器汲取的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maups:

    感谢您使用 e2e 论坛并对我们的器件进行了一些研究。

    您的计算看起来对我有效。
    BIAS 引脚没有最大电流要求。

    为了验证此设计、我 建议使用 LM5175电路板进行测量并测量流入 BIAS 引脚的电流。
    通过这种方式、可以更详细地选择外部偏置电源的规格。

    此致、
    Niklas