This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:关于规范

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227977/bq25723-regarding-to-the-specifications

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件: BQ25792

您好、团队成员:

我对电池充电器有疑问。  您能否建议使用符合以下客户要求规格的电池充电器?

输入电压:4.5~25V

电池充电器电压:2.5~16V

电池充电器电流(CC 模式时):4~100mA

功能:

CC 和 CV 模式

 充电结束计时器设置、充电结束电流设置。

-串联充电、电荷平衡(中点电位)设置

-充电结束时电路断开

-再充电(偶尔监控和判断电压下降)

我认为 BQ25723是合适的、但我还没有选择很多电池充电器、我不确定 BQ25723是否能够在充电结束时断开电路(偶尔会受到监控并由压降进行判断)。

此致、

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    对于这种功率级别、我建议使用我们的集成式降压/升压充电器 BQ25792。 请尽情体验吧!  

    BQ25792 -具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型5A 1-4节降压/升压充电器

    https://www.ti.com/product/BQ25792

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    抱歉、基本的问题是、BQ25792是否涵盖以下功能? 我是一名电池充电器 IC 新手、因此请告诉我。

    功能:

    CC 和 CV 模式

     充电结束计时器设置、充电结束电流设置。

    -串联充电、电荷平衡(中点电位)设置

    -充电结束时电路断开

    -再充电(偶尔监控和判断电压下降)

    此致、

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果其他人有类似的问题、您是否介意使用 BQ25792开始新的主题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    BQ25723是否涵盖以下功能? 我是一名电池充电器 IC 新手、因此请告诉我。

    功能:

    CC 和 CV 模式

     充电结束计时器设置、充电结束电流设置。

    -串联充电、电荷平衡(中点电位)设置

    -充电结束时电路断开

    -再充电(偶尔监控和判断电压下降)

    此致、

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    请支持上述信息。

    此致、

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    您能支持吗?

    此致、

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    对不起,我在过去的几天里是 OOO。 我建议先阅读数据表、如果不清楚、请回答问题。 E2E 无法在数据表中包含大量信息。  

    简而言之、BQ25723是基于 I2C 的电池充电器。 它在嵌入式控制器的命令下提供 CC-CV 充电和充电控制。 它不提供充电终止、电池平衡或电量监测计功能。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我了解。

    此致、

    Masa.