主题中讨论的其他器件: BQ25792
您好、团队成员:
我对电池充电器有疑问。 您能否建议使用符合以下客户要求规格的电池充电器?
输入电压:4.5~25V
电池充电器电压:2.5~16V
电池充电器电流(CC 模式时):4~100mA
功能:
CC 和 CV 模式
充电结束计时器设置、充电结束电流设置。
-串联充电、电荷平衡(中点电位)设置
-充电结束时电路断开
-再充电(偶尔监控和判断电压下降)
我认为 BQ25723是合适的、但我还没有选择很多电池充电器、我不确定 BQ25723是否能够在充电结束时断开电路(偶尔会受到监控并由压降进行判断)。
此致、
Masa.