This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:输出电压精度

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233563/lmr43610-q1-output-voltage-accuracy

器件型号:LMR43610-Q1

专家、您好!

我想确认自动模式下的输出精度

在 FPWM 模式下、数据表显示精度为 4.94~5.00~5.06V。

另外、数据表中表示自动模式期间的设置电压将高1%。

那么、我可以通过将 FPWM 精度转换为高于1%(-0.2%~2.2%)来估算自动模式下的输出精度(+-1.2%)吗?   

此致?
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在非轻负载条件下、自动模式和 FPWM 模式的输出电压精度相同、两者均为 4.94~5.00~5.06V。  在轻负载模式下、自动模式的输出电压将额外增大、请参见下图(约2mV)。 希望这可以帮助您。 谢谢。

    奥罗拉