This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864EVM:LP8864EVM

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232967/lp8864evm-lp8864evm

器件型号:LP8864EVM

对不起。下面的图片是我的线路图,已连接

电源12v 和3.3v

出现这个图片错误,我怎么能解决这个错误,现在 LED 不亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、涉水

    器件好像能解决电荷泵问题。

    请按照用户指南设置器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我 VDDEXT 连接的外部电源是3.3V 吗,R34,R37 连接的0欧姆不正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试着让 VDD=5V、VDDEXT=5V 始终出现 闪烁现象、而 GUI 看起来硬件未连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、涉水

    如果您使用的是3.3V、则需要电荷泵。

    如果您看到闪烁、请检查输入电源的功率能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现了

     我如何检查电源轨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经显示已找到控制器但硬件始终未连接您能告诉我地址需要设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、涉水

    请参阅下面中的地址信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问0X3A 是否需要设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、涉水

    对于 LP8864、地址是0x3A 和0x3B、您可以在数据表中找到它。

    LP8866为0x2A 和0x2B。

    数据表还会告诉您如何更改它。