主题中讨论的其他器件:BQ78350、 BQ769200、BQ76930 、 BQSTUDIO
尊敬的 TI 团队:
我使用的是24V BMS 、其中包含的 IC 是 BQ78350、BQ76930和 BQ769200。 从6S1P 锂离子电池组获取24V 电压。
当我与 EVM2400模块与 BMS 进行通信并在我的 PC 中的 BQ Studio 软件中看到该参数时。
我还使用 BQ 78350技术参考来设置所有参数、并 按照 BQ Studio 和 EVM 过程设置的指南进行操作。
每当我将电池组与 BMS 板连接时、我都会收到一个错误 、即过热问题和 SMBus 通信中断。 
我们还通过电阻负载校准温度、电流和电压。 但 BQ Studio 上会显示相同的错误。
我已经插入一些快照,请看这,并建议最好的解决方案。