请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5013 我对 LM5013的 PG 有几个问题。
1.输入端无电压时、即使没有任何极化、PG 引脚也会处于低电平(短接至 GND)?
2.在输入电压下、但处于 ULVO 状态时、PG 将保持低电平(短接至 GND)?
3.在正常输入电压下(无 UVLO 且调节正确)、PG 将为高阻态、如果我丢失了输入电压、这种情况与 PG 变为低电平之间的间隔时间是多长?
谢谢!
莱昂纳多