This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:电源正常引脚存在疑问

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233507/lm5013-power-good-pin-doubts

器件型号:LM5013

我对 LM5013的 PG 有几个问题。

1.输入端无电压时、即使没有任何极化、PG 引脚也会处于低电平(短接至 GND)?

2.在输入电压下、但处于 ULVO 状态时、PG 将保持低电平(短接至 GND)?

3.在正常输入电压下(无 UVLO 且调节正确)、PG 将为高阻态、如果我丢失了输入电压、这种情况与 PG 变为低电平之间的间隔时间是多长?

谢谢!

莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、PG 引脚指示输出电压的状态、而不是输入电压的状态。

    因此、输入状态不能直接影响 PG 引脚。  当 输出电压超过设定点的95%时、内部 PGOOD 开关关闭、并可以通过外部上拉将 PGOOD 拉至高电平。  Ω 输出电压低于设定值的90%、内部25k Ω PGOOD 开关会开启、PGOOD 被拉至低电平、指示输出电压超出稳压范围。

    此致、

    Shipeng