This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:PMBus 输入尖峰消隐时间

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228546/lm5064-pmbus-input-spike-blanking-time

器件型号:LM5064

大家好、

LM5064的 I2C VIL 规格显示最大值为0.9V、这是直流限制或峰值交流最大限制?

我们发现 I2C 线路中存在高频噪声、并且在很短的时间内(低于10ns 电平)最大 Vil 电压为1.1V。

它在 LM5064中是否有数字滤波器? 以便我们能够消隐如此短的较高电压尖峰? 谢谢

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在星期一与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    这里有更新吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此规格的含义是0.9V 的最大电压将被视为"数字低电平"或0。   在 LM5064中没有数字滤波器 可消隐如此短的较高电压尖峰。 您可以在 SCL 和 SDA 引脚到 VEE 之间为小型陶瓷电容器保留一个占位符。 如果需要、可将其用作滤波电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    您可以帮助确认400kHz 速度对应的 tf、tR 时间300ns 吗? 如果速度为100kHz、它可以放松到1000ns 吗? 因为我们发现、当我们添加滤波电容器时、TF/TR 将延长到600ns、超过了规格。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们明天会回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    您能帮助确定这种检查的优先级吗? 我们正在等待修复 BOM 并将其投入生产的结果。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    300ns 对应于100kHz 和400kHz 总线速度。 上升和下降时间不应超过300ns。 可以稍微减小上拉电阻值、以缩短上升和下降时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。