This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61166:EN = GND 时的电流

Guru**** 2651895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233357/tps61166-current-when-en-gnd

器件型号:TPS61166

LED 驱动器团队、

我请参阅数据表中关于1uA 时 ISD (关断电流)的规格。  我认为这是 EN = 0时流入 Vin 和 Vbat 的电流。  您能告诉我、当 EN=0时、将有多少电流流入 SW 引脚吗?

在此客户的应用中、Vbat 和 Vin = 5V 来自降压稳压器。  当 EN=0时、负载需要尽可能的低。

谢谢。

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    该器件使用电流源、以便 SW 和 OUT 之间有一个隔离 FET。 当 EN=0时、这个 FET 被关闭、所以我不希望 电流通过。 这不同于那些电流接收器件。

    Br

    帕特里克