This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701-Q1:浮动焊接

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231027/tps74701-q1-floating-soldering

器件型号:TPS74701-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS74701

您好、专家、

我的应用中使用 TPS74701来输出大约1V2/220mA 的电流作为二级电源 LDO。 输入电压为3V3。 遗憾的是、有些电路板具有引脚10悬空(焊接效果不佳)。  它们在我们的产品中仍能正常工作。 我可以知道有什么风险吗?

提前感谢!

京京

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingjing:  

    从裸片到封装的内部键合线本身可能无法支持这些条件。

    我正在 等待有关 此封装和键合线规格的回复、以便能够为您进行该计算。   

    此致!

    Juliette.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingjing:  

    我们计算出了封装导线的熔断电流、这种封装应该能够处理220mA 的输出。  

    然而、这成为芯片上的电迁移问题(长期故障)、因为需要强制更多电流流过 连接引脚的金属层、从而增加电流密度。

    这将是客户必须考虑的风险。  

    此致!

    Juliette.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    谢谢重播。 理解了您提到的电迁移风险。  我们决定重新设计这些 PCBA。 我将关闭该主题。  

    此致!

    京京