This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS6594-Q1设置

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228427/tps6594-q1-tps6594-q1-setting

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS6594EVM

你(们)好。

我正在使用 TPS6594设计电路****。
我认为 TPS65941319/TPS6594133A 适用、因为 NVM 中的降压配置为2+1+1。

这是一个问题。
Q1) NVM 仅用于初始设置、我认为这些设置可以在 TPS6594启动后通过 I2C 任意更改。 是这样吗?
    (例如电压值、转换率、GPIO 设置等)
    换言之、无论 NVM-ID 是什么(TPS6594****)、寄存器设置是否可以采用相同的方式使用?

Q2)主要设置和次要设置在哪里?


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    静态设置正确。 TPS6594启动后、可以通过 I2C 更改这些设置。 不同之处在于 PFSM 设置。 触发器、上电和断电序列以及安全状态将因 NVM 而异、并且在启动后无法更改。 可以屏蔽触发条件、但无法添加新的触发条件。

    这些器件的设置在用户指南中说明。 为方便起见、我提供了您提到的可能适用于您的应用的器件的链接。
    适用于 Sitara AM65处理器的 TPS65941319-Q1 PMIC 用户指南
    使用 TPS6594133A-Q1 +双 HCP 为隔离式电源组的 Jacinto 7 SoC 供电

    您还可以使用 GUI 和 Scalable PMICs GUI 用户指南(修订版 B)创建自己的 NVM。 如果 TPS65941319和 TPS6594133A 不适合您的应用、这样您就可以创建一个与您的用例完全匹配的 NVM。

    关于第二个问题、主要和次要设置的含义是什么? TPS65941319和 TPS6594133A 都是单 PMIC 解决方案、没有辅助 TPS6594-Q1 PMIC。

    此致、
    Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megan:

    感谢您的答复。 我理解第一个问题的答案。


    关于第二个问题。
    由于在 TPS65941111用户指南中它被描述为 Secondary、因此我想知道是否有一个寄存器/NVM 需要设置。
    TPS65941319/TPS6594133A 仅为初级器件、无关紧要、因此我将撤回此问题。


    TPS6594EVM 页面说"电路板之间的主要差异是四相降压转换器(BUCK1-BUCK4)的相位配置设置、这些设置可以组合成5种不同的组合(1+1+1+1、2+1+1、3+1、4或2+2)。 "
    但我仅找到了2个花束、TPS65941111EVM 和 TPS65941212EVM。
    从何处购买带 TPS65941313/TPS6594133A 的 EVM?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    很高兴知道最初的问题已得到解答! 作为参考、在多 PMIC 解决方案中、主/从器件由控制器 ID (CID)(之前称为主器件 ID (MID))和目标 ID (TID)(之前称为 SPMI 总线上的从器件 ID (SID))识别。 如果需要更改这些值、则这些值将位于 NVM 的 SPMI_MID 和 SPMI_SID 行中。 将器件添加到配置后、可通过 Scalable PMICs GUI 自动处理这种情况。

    我们不提供焊接到电路板上的 TPS65941319或 TPS6594133A EVM。 通过更新 NVM、可以将 TPS65941111EVM 和 TPS65941212EVM 更改为包含 TPS65941319或 TPS6594133A。  可扩展 PMIC's GUI 用户指南(修订版 B)的 NVM 配置页面中概述了使用 GUI 的过程。 如果不想重新编程器件、您还可以选择使用已通过 NVM 编程的散装器件替换电路板上的 PMIC。

    至于 EVM 的相位配置、EVM 底部有焊盘、允许使用不同的相位配置。  EVM 底部丝印上的 Phase Config 表显示了 应填充哪些跳线和0 Ω 电阻器。 对于2+1+1配置、R1、R2、R5、R7 J23、并将 R3、R4、R6、J24 和 J25。  有关详细信息、请参阅 TPS6594x 评估模块用户指南(修订版 A)中的更改相位配置部分

    此致、
    Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Megan、 抱歉这么晚才回复。

    感谢您的答复和详细的解释。

    如果我有任何问题,我会再问一次。

    谢谢你。