This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61202:驱动音频时负载调整率高于最大值

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4853, TPS61202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232832/tps61202-load-regulation-above-max-value-when-driving-audio

器件型号:TPS61202
主题中讨论的其他器件:LM4853

大家好、我使用 TPS61202为音频电路提供5V 电源(利用 LM4853)。 我遵循 TPS61202产品说明书中的参考原理图:具有2A 饱和电流的2.2uH 电感器、22uF 输入和输出电容器、25V、X5R。 输入电压介于2V 和4V 之间、无论输入电压如何(已尝试台式电源和 LiPo 电池)、问题都仍然存在。 我将在转换器的输出端测量电压。

我在示波器上看到的、当音量调高时(不会太高、最多只有数百 mW)、我可以看到施加在5V 电压轨上的音频波形。 如果噪声足够大、纹波电压可以达到100mV 的峰峰值。 TPS61202数据表指示负载调节最大为0.5%、这将是25mV、正确吗?

这不是我应该考虑的正确规格吗? 我不认为低频纹波电压会成为转换器上的问题。 如何减少这种纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载太轻、则频率可能较低。 我能问一下负载电流是多少吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此我只是做了一些粗略的测量、在最大音频部分期间、 5V 电源的负载电流仅为大约30mA 至50mA。 系统其余部分从5V 电源汲取的功耗约为600mW、或大约120mA。 但是、如果我关闭音频、纹波将消失。 在没有开启音频的情况下、峰间值可能为30mV。 但是、当体积达到最大值时、5V 电源纹波会非常清楚地遵循相同的波形、kHz 频率、有时峰峰值超过100mV!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这不是升压器件的问题。 噪声来源于音频。 可能=由于不良的 SW 节点布局/