This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:已获得 UL2367认证和 IEC 62368 CB 认证?

Guru**** 2394215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310, TPS25947, TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233291/lm7310-already-get-ul2367-recognition-and-iec-62368-cb-certification

器件型号:LM7310
主题中讨论的其他器件: TPS25947TPS25948

LM7310支持团队的成员

UL2367和 IEC62368未提及 LM7310数据表。 LM7310是否已将它们与 TPS25947和 TPS25948相同?

如果是、请与我分享 CB 报告编号。

此致、

Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamio:

    UL2367和 IEC62368适用于电流限制器件。 LM73100不会限制稳态下的电流、因此不符合这些认证的条件。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    LM73100仅与 PD 控制器一起用作接收路径、因此我知道认证测试 不适用。   

    谢谢

    Tamio