This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:Battery Management Studio 中未检测到 EV2400

Guru**** 2586665 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232974/ev2400-ev2400-is-not-detected-to-battery-management-studio

器件型号:EV2400

Battery Management Studio 无法识别 EV2400。
PC 将其识别为 HID。
我尝试过86/101/121 Battery Management Studio 版本、它们是相同的。
我已对 EV2400进行过两次尝试、它们是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susumu:

    是否还有其他任何东西打开了 EV2400? 我会尝试更新 EV2400上的固件、同时重新启动计算机、如果有其他任何东西打开了 EV2400端口、它将关闭。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    遗憾的是、EV2400未打开。
    作为后续行动、我在另一台 PC 上尝试了相同的过程、发现没有问题。 我的 PC 环境似乎有问题;如果您知道使用 Battery Management Studio 需要什么样的 PC 环境、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susumu:

    它应该适用于任何 Windows 10和 Windows 7 PC。 不能与其他操作系统一起使用。

    此致、

    Wyatt Keller