This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:压降电压

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232452/tps7b7701-q1-dropout-voltage

器件型号:TPS7B7701-Q1

尊敬的支持团队:

数据表电气特性中的参数"V (dropout)"表明、100mA 时的最大压降为500mV。

请告诉我现在的温度条件?

我认为这里描述了温度条件 Tj=-40度至150度下的值。

因此,我认为可以将图中 Iout=100mA, Tj=125度时的值(压降电压与输出电流间的关系(数据表中的图7 ))读作 V (drop)的典型值。

谢谢。

此致、

利光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利光,

    您是正确的、EC 表高达150C、而该图高达125C:

    您可以按照应用规格和曲线上的值来更好地了解器件的行为。  

    此致!

    Juliette.