This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:PBI 引脚上的并联电容器

Guru**** 2501915 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18510Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231458/bq40z80-parallel-capacitor-at-pbi-pin

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:CSD18510Q5B

您好!  

可以在 PBI 引脚上添加并联电容器吗?  

我计划组合使用10uF 和0.1uF。 我已经读到过很多文章、建议使用10uF 来驱动更多并联 FET。 放电期间有时会发生通信中断。 这种通信丢失很少见、会持续1秒或2秒。 寻找有关使用10uF 是否合适或者使用更高电容是否存在缺点的建议。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saero、

    是的、您可以在 PBI 上并联添加电容器、用于监测计快速消耗功率的情况。 这将添加更好的频率响应。

    您测试的串联电池单元有多少个?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用4个 串联的 CSD18510Q5B MOSFET 对6节电池组进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saero、

    还对于6s 应用程序、请将最大仿真迭代次数减少到20次。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大仿真迭代次数也为20次

    尊敬的 Wyatt:
    您能解释一下吗? 在哪里可以找到此方面的更多信息?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saero、

    在使用6s 的一些应用中、由于监测计对所有电池运行多个容量仿真、可能会发生周期性的看门狗事件、通过将该事件减少到20个、这些事件将不再发生。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    默认值是30还是25? 目前是25伏。  
    20是最佳选择?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saero、

    对于6s 配置、应将其设置为20、以获得最佳性能。 无论默认值是25还是30都是如此。

    此致、

    Wyatt Keller