This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:最小外部电池平衡电路

Guru**** 2573595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233287/bq40z80-minimal-external-cell-balancing-circuit

器件型号:BQ40Z80

您好!
一段时间以来、我们一直使用具有内部电池平衡功能的 BQ40Z80。 我们想要在产品说明书中实现外部电池平衡和电路、一些论坛帖子看起来非常不同。 如果有人可以共享最少的电路来获得外部电池平衡、那就很好了。 在论坛下方找到。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saero、

    这是外部电池平衡的正确配置、我将根据此示例实现您的平衡原理图。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 技术手册显示了此设置。 100nF 可以连接到 GND 或相邻的电芯? 两者都可以正常工作? 那么电池 FET 是 N 沟道还是 P 沟道? 对于6S 设置、是否建议要遵循的任何特定点?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saero、

    我建议遵循您首先附上的图片、在每个电池单元之间使用盖子。 这些图显示了哪些 FET 是 P 沟道或 N 沟道。

    此致、

    Wyatt Keller