This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:关于阈值

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226853/bq79616-q1-about-the-threshold

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

嗨,

  • VC OV/UVthreshold

  bq79616的 VC 有 OV 和 UV 的阈值、为什么 每个 VC 都有一个阈值?

为什么不 对所有 VC 通道使用相同的 OV 和 UV 阈值? 它是否能够适应混合电芯的应用? 这种混合电池有哪些应用?

  • GPIO OT/UV 阈值

多个 GPIO 也具有不同的 OT 和 UT 阈值。 为什么会这样呢? 我们是否可以对所有 GPIO 使用相同的 OT 和 UT 阈值

  •   用于 VC 的 CB OT/UV 阈值

由于 CB  用于 VC 的备份测量,因此 CB 是否可以与 VC 共享相同的阈值?  

  • CB 测量存储

是否需要将所有16次 CB 测量的 CB 测量结果保存在 AFE 中? 或者 我们只需要保存一个并让 MCU 读取它、然后在读取第一个 CB 之后测试下一个 CB 的结果吗?

谢谢

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、答案在线:  

    • VC OV/UVthreshold

      bq79616的 VC 有 OV 和 UV 的阈值、为什么 每个 VC 都有一个阈值?

    为什么不 对所有 VC 通道使用相同的 OV 和 UV 阈值? 它是否能够适应混合电芯的应用? 这种混合电池有哪些应用

    可以在 OV_THRESH 寄存器和 UV_THRESH 寄存器上选择一个阈值,以设置为相同的 UV 或 OV

    • GPIO OT/UV 阈值

    多个 GPIO 也具有不同的 OT 和 UT 阈值。 为什么会这样呢? 我们是否可以 对所有 GPIO 使用相同的 OT 和 UT 阈值?

    -可以,您可以在所有 GPIO 上设置相同的 OTUT 阈值。

    •   用于 VC 的 CB OT/UV 阈值

    由于 CB  用于 VC 的备份测量,因此 CB 是否可以与 VC 共享相同的阈值?  

    -是的。

    • CB 测量存储

    是否需要将所有16次 CB 测量的 CB 测量结果保存在 AFE 中? 或者 我们只需要保存一个并让 MCU 读取它、然后在读取第一个 CB 之后测试下一个 CB 的结果

    -您可以锁定到一个通道并读取它,然后移动到下一个通道。

    谢谢!

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦、您好!

    感谢您的反馈。

    对于 VC OV/UVthreshold、是否可以 为不同的通道设置不同的 OV_THRESH 和 UV_THRESH? 例如、 OV_THRESH1、OV_THRESH2…… OV_THRESH 16?

    谢谢

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    没有、只有一个 OV_THRESH 和一个 UV_THRESH。  

    谢谢。

    海伦