This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:UCC23513的双通道版本

Guru**** 2554840 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513, UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230913/ucc23513-dual-channel-version-of-ucc23513

器件型号:UCC23513
主题中讨论的其他器件: UCC21551

尊敬的专家:

我正在寻找一款具有与 UCC23513相同功能但具有双通道的 IC。 我正使用此 IC 作为光耦合器的替代方案、将5V 电压转换为15V 电压并提供隔离。 我没有任何禁用/启用或死区控制要求。  

Regrards、

伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我们没有具有光学兼容输入的双通道器件。

    我们确实有一个双通道器件、 https://www.ti.com/product/UCC21551-Q1、 这一点非常有意思。

    否则、您需要为您的两个通道使用两个 UCC23513器件。

    此致、

    不要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dapkus:

    在 UCC21551的数据表中、我看到建议使用电容器 CBOOT 和 CVDD。  由于我的要求仅转换电压(3.3V 至15V)、是否必须使用这些电容器? 实际上有单独的栅极驱动器卡用于驱动 IGBT。

    www.ti.com/.../ucc21551-q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    很抱歉,昨天是一个美国节日,唐会出去一段时间。 我会把这个话题发送给其他人、他们应该能够在明天回复。

    谢谢。

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    我想知道栅极驱动器 IC 是否可用于简单地移动电平(3.3V 至15V)而不是驱动 IGBT/ MOSFET?

    此致、

    伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、栅极驱动器可以将3.3V 逻辑信号转换为15V 逻辑信号。 但是、它们无法持续提供其峰值放大器额定值。 如果输出电流持续过高、它们将烧坏。

    此致、

    Sean