This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:内部 MOSFET 的阈值电压

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227528/tps23751-threshold-voltage-for-internal-mosfet

器件型号:TPS23751

各位专家、您好!

我可以帮助您检查内部 MOSFET 的阈值电压吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的联系!

    在 BT 标准中、它要求检测工作在 VDD-VSS = 2.7 - 10.1V 之间。实际上、 我们需要考虑2个二极管正向压降、以确保在 VDD-VSS = 2.7-0.7x2 = 1.3V 时、红色周期中的 FET 可以导通。因此、该 FET 需要具有小于1.3V 的阈值电压(通常为~ 1V)。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    由于我们已经有一段相对较长的时间没有收到您的回复、我将关闭此主题。 如果您还有其他问题、请随时进行回复或打开新主题帖。  

    此致、

    Diang