This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:在从 RJ45到 Wifi 音频的路径上添加 PoE 功能

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP6812, PMP22806, TPS23731, TPS23752, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226315/tps2378-add-poe-function-on-the-path-from-rj45-to-wifi-audio

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件:PMP22806TPS23731TPS23752PMP8812、PMP6812、 TPS23754

大家好、

TI PoE 有以下解决方案产品建议?

AG5300模块功能。

在从 RJ45到 Wifi 音频的路径上添加了 PoE 功能、
通过 RJ45接口的 WiFi 音频模块
经过隔离变压器并经过 PHY 后、它进入 WIFI 模块进行回放和 API 控制。

e2e.ti.com/.../Ag5300_2D00_datasheet-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的联系!

    我假设您计划实现12V 24W 的隔离式输出功率。  

    以下参考设计板可提供帮助:

    PMP22806  (12V 2.1A 反激式、带 TPS23731): www.ti.com/.../PMP22806

    PMP8812 (12V 2.1A 反激式、带 TPS23752): www.ti.com/.../PMP8812

    PMP6812 (12V 1.8A、带 TPS23754): https://www.ti.com/tool/PMP6812

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们将关闭该主题、因为我们已经有一段相对较长的时间没有得到您的响应。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    Diang