This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:TPS23730芯片直流/直流输出24V 典型应用图

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, PMP23287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226391/tps23730-tps23730-chip-dc-dc-output-24v-typical-application-diagram

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: PMP23287

TPS23730芯片手册和 EVM 板参考图只有直流/直流输出12V 和5V 的典型应用图、TPS23730是否支持24V 输出、如果有、是否有相应的参考应用图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已找到:

    感谢您的联系!

    PMP23287 (www.ti.com/.../PMP23287)、具有有源钳位正向转换器、具有使用 TPS23730的24V 输出和6类额定功率。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已找到:

    我们将关闭该主题、因为我们已经有一段相对较长的时间没有得到您的响应。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    Diang