This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:TPS3840DL20-Q1 Spice 模型

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233750/tps3840-q1-tps3840dl20-q1-spice-model

器件型号:TPS3840-Q1

您好、团队成员:

请您提供 TPS3840DL20-Q1的 PSpice 模型。 在 PSpice for TI 中、无法使用该阈值模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    我们没有专门为 TPS3840DL20提供的 PSpice 模型。 如果使用  TPS3840DL26或 TPS3840DL16 、 则将看到与2.0V 阈值器件相同的行为。 出于仿真目的、您可以将电阻分压器与 TPS3840DL16配合使用、以监控2V 的轨来跳闸。  

    此致、

    RIDGE LAHTI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、

    感谢您的反馈。