This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:LMR54410FDBVR 频率问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228986/lmr54410-lmr54410fdbvr-frequency-question-asking

器件型号:LMR54410

在-40°C 下的 LMR54410FDBVR 环路温度测试中、发现输出上电过冲波形具有以下振动。 原理图和布局如下所示。 请帮助分析原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问一下输出电流是多少? 工作时输入电压通常是否为15V?  与您提供的波形相对应的输入和输出电压以及输出电流是多少?  此外、从原理图中可以看到、输出电感值过大。  希望您能提供一些更具体的检查工作条件。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入16V、输出1.2V、电流400mA

    请问 LMR54410的启动模式是不是以较低的频率启动机器? 室温下没有电击、低温下的电击是否与铝电解电容器在低温下 ESR 增加有关? 请说明起动过程中发生电击的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    振荡通常是由线路的寄生电感以及电阻和电容引起的谐振造成的。  您提到的 ESR 是可能的。  有 LMR54410的 FPWM 和 PFM 版本、FPWM 版本在轻负载下不会降低频率。  您能否提供与上图相对应的 SW 波形以及输入电压和负载电流的波形? 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于很长时间没有回复、我将关闭该主题帖。 如果您将来有其他问题、可以在 E2E 中再次提问。 谢谢。

    奥罗拉