This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:LISN 网络与 SMPS LM61440AFS-Q1连接、但输出端没有电压

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227002/lm61440-q1-lisn-network-connected-with-smps-lm61440afs-q1-but-there-is-no-voltage-on-the-output

器件型号:LM61440-Q1

我将 与 LISN 一起、在 PSpice for TI 的项目中仿真 TI 的降压转换器 LM61440AFS-Q1、但降压转换器的输出端没有电压。 当我在降压转换器/LISN 的负线路上添加接地时、降压转换器仅为输出提供5V 电压。 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您对直接下载的 pspice 文件进行了哪些更改?  我希望您能告诉我、以便我能够重现并解决您的问题。 期待您的回复。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 PSpice 模型文件已加密、我未进行任何更改  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从官方网站下载的 pspice 文件与您的文件不同。 我把它放在附件中。  

    如果您在操作过程中看到下图所示的提示、请移除2个测试探头。 修改后的电路图如下所示。   我已经运行仿真文件、没有任何问题。 请重试。 谢谢

    e2e.ti.com/.../snvmby9.zip

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 TI 的网站下载了降压转换器的 PSpice 模型、然后将其导入到我的项目中。 如果没有 LISN、它可以正常工作、但当我连接 LISN 并将降压转换器的所有接地端合并到 LISN 的负线路时、它就会停止工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!,

    您可以尝试更改 GND 的位置、如下图所示、以查看是否可以进行仿真。  通过这种方法、还可以获得仿真结果。 希望这对您有所帮助。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 但 LISN 网络也需要 GND 才能正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LISN 网络不需要 GND 即可正常工作。 LISN 用于测量差模电流信号。  我想问您的仿真是否仍然报告错误? 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 GND 与 LISN 连接、将 GND 与 SMPS 连接时、我的仿真可以正常工作(提供5V 的输出)。 但我不确定两者都使用 GND 是可以的、因为为了测量共模噪声、我需要使用 LISN 来使用 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般来说、如果 LISN 网络被仿真、就会按照前面提到的连接方式进行仿真。 但是、具体结果应 基于实际测试。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我随附了仿真结果和原理图。 LISN 上没有噪声信号。 LISN 节点上还存在悬空错误、因此我将1G 电阻和接地连接到该节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LTspice 中、我对同一 LISN 与其他一些降压转换器进行仿真、并且该转换器在 LTspice 中工作、我能够查看 CM 和 DM 的噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是由仿真软件引起的差异导致的、并且 pspice 更有可能报告错误。  如果 在 将 GND 与 LISN 连接、将 GND 与 SMPS 连接时、仿真工作正常。  那么您可以像这样进行仿真。  您还可以参考以下 pspice 模型、它可能对您有所帮助。 谢谢。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvmca8 

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 如何使用 FFT 测量噪声信号。 我需要的是 FFT 的 dB 与频率关系图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我对此不是很清楚、也许您可以看看是否有任何与 pspice 相关的教程。 希望您的问题能得到解决。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 最后一点是、我们可能为 lm64410获得未加密的 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、 我们无法提供 未加密的 SPICE 模型。 所有可用模型均可在官方网站上下载。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于很长时间没有回复、我将关闭该主题帖。 如果您将来有其他问题、可以在 E2E 中再次提问。 谢谢。

    奥罗拉