This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:最大绝对最大额定值中的 VIN。

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229583/lmzm23600-vin-max-in-absolute-maximum-ratings

器件型号:LMZM23600

尊敬的 TI 员工:

我有一个查询。

LMZM23600的规格;
"将绝对最大额定值中的 VIN 更改为 GND 最大值从42更改为40"。

这是什么原因?
我认为内部设计没有改变。
这是从它的实际性能的审查吗?

我更喜欢"VIN 42V"。

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是因为芯片内部分器件的耐受电压已经过调整。   为避免因过压造成损坏、请根据更改的耐受电压值使用芯片。 在42伏或以上的耐受电压方面、我们将在设计新一代的产品时进行考虑。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于很长时间没有回复、我将关闭该主题帖。 如果您将来有其他问题、可以在 E2E 中再次提问。 谢谢。

    奥罗拉