This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A2133BPYWDJ

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232514/tps7a2133bpywdj

主题中讨论的其他器件:TPS7A02、TPS7A25

您好!

我想了解用于将电压从3.6V 降低到3.3V 的 LDO (TPS7A2133BPYWDJ)的效率。

我还想获取针对 LDO 的建议、这些建议可为上述规格提供90%以上的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lisa:  

    此 PowerPoint 将更好地介绍如何计算效率:

    https://www.ti.com/lit/an/slva079/slva079.pdf?

    如果不知道应用的电流是多少、我们就无法解决问题。

    此致!

    Juliette.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    Io = 250mA

    Vo = 3.3V

    Vi = 3.6V

    IQ = 6.5uA

    这些是规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:  

    使用上面的等式:

    效率=(.250*3.3)*100/[(0.0000065+.250)*3.6)

    效率= 91.66%

    此致!

    Juliette.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Juliette 为我们进行这次计算。

    如果需要作为替代方案、我想知道您是否有任何其他规格相同的元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lisa:

    TPS7A02具有25nA 的 Iq、但 Iout 最大值为200mA

    TPS7A25具有2uA Iq、但采用2x2封装、而不是芯片级封装

    此致!

    Juliette.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Julie、

    要求电流消耗最小为250mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lisa:  

    TPS7A25将适合您的应用。

    此致!

    Juliette.