This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:无法与 LM36011通信

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233160/lm36011-failed-to-communicate-with-lm36011

器件型号:LM36011
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y

您好!

我尝试使用 GUI 将 LM36011 EVK 与 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 配合使用、以实现 EVK。无法写入寄存器和读取我刚刚写入的值。

硬件已连接的 GUI 状态。

当我打开它时、GUI 还会要求进行软件更新、但每次软件更新都失败(我使用的是 Windows 计算机)。

我该怎么做才能使其正常工作?  

谢谢。

Aveshay。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aveshay:

    您的故障是否如下所示:

    Br

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、不可以

    附件图像中的样子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aveshay:

    似乎我没有这个问题。 您是否可以尝试重新安装 GUI? 如果仍然无法解决、我会找出另一种方法来解决它。

    Br

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    有了新闻后、我今天会试用一下并更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aveshay:

    期待您的好消息!

    Br

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已卸载并重新安装所有驱动程序和 GUI、仍然收到相同的错误...

    还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aveshay:

    您能将您的电子邮件地址分享给我吗? 我会向您发送一个链接和一份应用手册。 但这种方法不使用 MSP432、我将详细解释为什么我们在邮件中使用其他工具来控制它。 谢谢!

    Br

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jared:

    我的邮件是: avishay.asulin@q.ai

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aveshay:

    谢谢! 请检查您的电子邮件。

    Br

    杰瑞德