This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750、LMR5149

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233813/tps25750-tps25750-lmr5149

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:LM5149

您好!

我要求在检测到 USB 连接时、通过 PD 控制器(TPS25750)启用直流/直流转换器(LM5149)、

并在拔下 USB 时将其禁用。

使用 TPS25750的 GPIO 引脚是否可以实现此目的?

如果是、您能否指导我如何配置它?

我的理解是、当发生 USB 插头或 CC 检测时、我需要将 GPIO6设置为高电平。

(如  下图所示、将引脚 GPIO6直接连接到直流/直流转换器的引脚使能。)



提前感谢您的帮助。

此致、
Ahmed。