This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2906:电池已满指示灯

Guru**** 2689775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233788/uc2906-battery-full-indicator

器件型号:UC2906

大家好、

我们的客户在 其设备中使用 UC2906N、并在下面提供了一些咨询。

我想知道 IC 上提供了电池满电量指示功能吗?

的第9个引脚、用于指示过充电。 是否可用于电池电量满指示?

2.电池充电电压是否恒定?对于6V 到40V 的输入电压?

您的 IC 的额定输入电流为6A - 40A  

因此、对于介于6-40V 之间的任何输入值、IC 的输出电压都保持不变、对吧?

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Danilo,

    1. 请参考产品说明书第4页,"要保证完全充电..."。 OVER-CHRGE TERMINTATE HIGH 似乎 用于完全充电指示。   

    2.请参阅数据表图 6在第7页上、输入电压是恒定的、但充电电压会改变。  

    这是一款非常旧的器件、团队也没有太多知识。 感谢您的理解。

    此致、

    Eric